Komponenty MISUMI w automatyce i robotyce
Zobacz niezbędne produkty
Roboty stały się nieodłącznym elementem współczesnego przemysłu. Łatwo jednak zapomnieć, jak daleko sięgają początki fenomenu robotyki. Isaac Asimov ukuł ten termin już w 1942 roku w swoim opowiadaniu „Zabawa w berka”. Wkrótce potem, bo już w latach pięćdziesiątych, powstały pierwsze roboty przemysłowe. Biorąc pod uwagę, że pierwsze udokumentowane eksperymenty z maszynami miały miejsce jeszcze w czasach starożytnych, idea umożliwienia tym maszynom autonomicznej pracy jest wciąż w powijakach.
Ty również możesz stać się częścią tej ścieżki rozwoju, tworząc wysoce precyzyjne produkty doskonałej jakości z wykorzystaniem wyrobów na zamówienie od MISUMI.
Pogłębiający się niedobór kompetencji daje nam jasno do zrozumienia: roboty stają się niezbędne w wielu branżach. W ramach popularnego trendu w robotyce, naukowcy biorą przykład ze świata zwierząt, dostrzegając coraz większy potencjał w robotyce roju.
Podobnie, jak w przypadku struktury pracy mrówek i pszczół, ten typ robotyki grupowej opiera się na inteligencji roju. Proste i jasne instrukcje przypisuje się z osobna do każdego systemu, który wykonuje je we współpracy z innymi systemami jednostkowymi. Tylko dzięki współpracy wielu jednostkowych robotów powstaje złożona całość o wysokiej wydajności ogólnej.
Szczególną cechą robotów należących do roju jest sposób, w jaki wchodzą ze sobą w interakcje i nawiązują komunikację ze sobą nawzajem oraz środowiskiem. Nie ma żadnych systemów hierarchicznych, które kontrolują działania oraz planowanie poszczególnych robotów. Roboty rozdzielają zadania między siebie i indywidualnie decydują, jaką czynność wykonać w następnej kolejności.
Jeszcze kilka lat temu roboty współpracujące (coboty) i egzoszkielety pozostawały w sferze marzeń. Dziś natomiast trudno wyobrazić sobie przemysł bez technologii wspierających.
W Niemczech branża koncentruje się na nowych rozwiązaniach w dziedzinie robotyki współpracującej. Udana współpraca między ludźmi i robotami zależy od wymiany informacji między tymi dwoma podmiotami. Jednym z celów podejścia bionicznego jest zapewnienie kobotom zdolności odczuwania z wykorzystaniem miękkiej robotyki, co ułatwi wymianę informacji. To z kolei otwiera możliwość zastosowania specjalnego czujnika dotykowego w skórze, który umożliwia robotowi interakcję z ludźmi poprzez dotyk. Co prawda jesteśmy dopiero u zalążka tego projektu, jednak jego powodzenie może utorować drogę do wielu dodatkowych zastosowań kobotów.
With cobots, however, movement space remains largely separate. With exoskeletons, these boundaries no longer exist and the exoskeleton becomes an extension or reinforcement of the human body. A breakthrough is also on the horizon here. The exoskeleton will then always provide exactly the support that the wearer needs. The technology could not only be used for heavy-duty work, but could also literally help physically impaired people back on their feet.
The continuous development of technologies such as these paves the way for even more efficient solutions to sustainably improve working conditions in industry and many other aspects of our society. In addition to innovative ideas, this also requires precise, high-quality components. With our components, we would like to continue to support the industry in realising these machines.
Dołącz do szerokiego grona wieloletnich klientów korzystających z możliwości konfiguracji na zamówienie (MTO) w MISUMI i ciesz się produktami wysokiej jakości dostarczonymi na czas!